This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:EN 引脚的逻辑电平

Guru**** 2766455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/690942/pca9306-logic-level-for-en-pin

器件型号:PCA9306

我在数据表中未找到高低电平的 EN 输入阈值。  

我想 EN 高电平:2.0V_min 和低电平:0.8V_max、对吗?

如果不正确、请告诉我正确的使能输入高/低电平。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    EN 实际上不是逻辑输入。 它是器件用于为内部开关生成栅极偏置的模拟输入。 我们建议将其绑定到 VREF2并通过200kOhm 限流电阻器将其拉高、以便在器件处于活动状态时运行。 EN 引脚可被拉至600mV 或更低以禁用器件(使其成为高阻抗)。

    最大