This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD74:SN65HVD74问题

Guru**** 2929940 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/711425/sn65hvd74-sn65hvd74-questions

器件型号:SN65HVD74

大家好、

我对 SN65HVD74规格有疑问。

请在下面提供帮助?

问题1.

数据表图1中。 我们可以看到"驱动器输出电压与驱动器输出电流间的关系"曲线。

为什么当驱动器输出电流增加时、VOL 输出电压会增加?

为什么驱动器输出电压消耗 该曲线?

问题2.

当使用8Mbps 数据速率进行测试时、它们发现传播延迟(IN50%-> OUT 50%)为22ns。

在数据表中、传播延迟规格根据数据速率(400k/20M/50Mpbs)而变化。

您能否告诉我 、当数据速率降低时、传播延迟时间变长的原因是什么?

谢谢、

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai、
    您可以这样读取图1。 当输出电流增加时、这意味着负载变得更大(电阻更小)。 让我们考虑 TX 保持其驱动强度(恒定输出电阻)。 因此、通过电阻分压器、负载上的压降较小、而驱动器(Pside 或 nside)上的压降较大。 Pside 上的压降是 Vcc-VOH、而 Nside 上的压降是 Vol.
    您提到了哪个传播延迟、TX 还是 RX? 一般来说、该设计经过调整、使不同的器件针对特定速度进行了优化。 例如、HVD70/HVD71针对400kbps 数据速率设计、HVD76/HVD77针对50Mbps 数据速率设计。 对于较低数据速率的器件、您可以认为电路响应速度较慢。
    如果您有更多问题、请告诉我。
    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    请允许我补充/更正"问题2"。
    这个问题与 SN65HVD74驱动器传播延迟有关。
    在数据表中、驱动器传播延迟@20Mbps 为20ns_max
    当我的客户使用8Mbps 进行测试时、驱动器传播延迟为22ns。

    他们发现、如果数据速率下降(20Mbps 至8Mbps)、驱动器传播延迟增加(20ns_max 至22ns)。

    SN65HVD74的这种正常行为是否正常?

    我没有测试条件(RL/CL)、但这仅与测试条件相关吗?

    谢谢、
    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai、
    很抱歉、我没有完全理解您的问题2。 器件的传播延迟不应取决于数据速率。 但阈值和共模电压等因素确实会影响结果。 如果您可以共享测试条件和测量方法、我们可以帮助调试以了解什么会产生差异。
    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我正在询问他们的测试条件和测量方法、因此、一旦我得到了测试条件、我就会返回给您。

    谢谢、

    Kai