This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6416:TCA6416关于 TSP 问题

Guru**** 2747655 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6416, TCA6416A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/689049/tca6416-tca6416-about-tsp-question

器件型号:TCA6416

我们在设计中使用 TCA6416。 数据表中的 TSP = 0-50ns。 我是否可以知道 TCA6416为何定义此规格? 因为我们的 CPU 无法接受此规范。 你有什么想法吗? 谢谢

BR、

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gary、

    仅需澄清一点、不建议在新设计中使用 TCA6416、而是使用 TCA6416A。

    TSP 是一个在 I2C 标准中定义的参数、表示所有 I2C 器件都需要一个毛刺滤波器、该滤波器能够过滤高达50ns 的尖峰(这意味着我们的器件也具有该滤波器、并且能够衰减高达50ns 的尖峰)。 所有器件都需要遵循此规范才能符合 I2C 标准。 如果您需要或需要更大的干扰滤波器、可查看一份应用手册、其中讨论了如何实现:



    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby:

    只需 在以下位置同步项目信息:

    我们选择的扩展 IC 是 TCA6416A、我们的 I2C 时钟频率为99KHz、属于 I2C 协议中定义的"标准模式"。

    我的问题如下所示:

    1) 1)请参阅 I2C 协议、在标准模式下、由于高规格和低规格都是 nA、因此 I2C 协议中没有显示 TSP 要求。

    我们是否可以忽略此 TSP 参数,因为我们的 TSP 测量值大约为280ns?

    2) 2)如果我们的 TSP 非常粗糙、远远超过50ns 的要求、我们如何才能证明这个尖峰符合规格?

    此致

    球型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、球棒、

    "我们是否可以忽略此 TSP 参数,因为我们的 TSP 测量值大约为280ns?"
    -在这些280ns 期间、您的波形到底是什么样的? 我需要先了解一下它的外观、然后才能回答您的问题。

    "如果我们的 TSP 非常粗糙、远远超过50ns 的要求、我们如何才能证明这一尖峰符合规格?"
    -我在上一篇文章中提供了一个应用手册、其中显示了如何改进毛刺脉冲滤波器。 我建议您查看一下。 或者、如果您可以提供范围热、我可能能够查看导致问题的原因并建议修复方法。 (下冲、串扰、其他东西?)

    谢谢、
    -Bobby