This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:VDDIO=3.3V 时 XI 的阈值是多少?

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR, ADS1255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/711812/dp83867ir-what-is-the-threshold-value-of-xi-at-vddio-3-3v

器件型号:DP83867IR
主题中讨论的其他器件: ADS1255

您好!

我们的客户 有疑问。

由于 XI 是1.8V 输入、与 VDDIO 无关、因此客户将3.3V 时钟源与 C1、C2分频(根据 D/S P111图31)。

当 C1 = C2 = 27pF 时、3.3V 时钟振幅为1.65V

问:在本例中、VIH、VIL 是什么?

 我们是否应遵循 VDDIO = 1.8V 的规格?
但是、由于 VIH = 1.8V * 0.7 = 1.26V、我认为它不能与2.5V 时钟源(1.25V =等分频)一起使用。

此致

Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi 您好!

    数据表中未提及 VIH VIL、因此我们可能无法共享该信息。 您能否分享此信息在设计中的使用方式?

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruddha、

    感谢你的答复。

    客户的设计如下。

    SG-211SCE (3.3V)→74FCT38074SDCGI(3.3V)→电容分压器(27pF)→DP83867IR:X_I
    XTAL OSC                         1至4时钟缓冲器

    *注
    74FCT38074SDCGI、Vdd=3.3V

    输出  
    高最小值:2.2V@25mA  低最大值:0.7V@25mA

    实际上、输出高电平 几乎为3.3V。 在@范围内为1 μ A

    客户表示可以、如果 TI 保证这种情况的运行。

    如果无法提供清晰的规格、TI 能否保证做到这一点?

    我 不知道 DP83867的 OSC 驱动器的详细信息、
    如果可以直接驱动 OSC、我认为它具有非常低的阈值。

    因此、我认为这一要求非常简单。

    由于此应用程序已由最终用户进行设计审核、因此对于未知规格而言、必须提供证据/保证。

    我将等待您的回复。


    此致、

    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi 您好、

    让我回顾一下我们的内部数据、并检查我们是否可以提供有关此主题的更多信息。 我将尝试在7月30日前获取更新。

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruddha、

    感谢你的答复。
    如果 XTAL 和 CLK 输入是相同的条件、我认为即使清楚的技术规格未知、也不会有问题。 因此、我将向客户报告。
    但是、与 ADS1255一样、CLK 输入时有一个具有高阈值的产品、因此 TI 有必要作出判断。

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi 您好、

    由于客户使用的是3.3V 振荡器、因此27pF 电容分压器正常。 VIH (最小值)将~1.4V。 VIL (最大值)将为0.45V。

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruddha、

    感谢您的支持。

    此致、

    Hiroshi