This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E05U06:3D STEP 文件

Guru**** 2772815 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/688395/tpd1e05u06-3d-step-file

器件型号:TPD1E05U06

我需要此零件的3D 步长文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我可以为您提供它的组件库、其中包括用于 PCB 布局的3D 模型。 但是、STEP 文件是板级配置。

    此致、
    Cameron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但这对我没有帮助。  我需要一个独立的3D 步骤文件。  您是否知道 TI 没有其所有产品的步进文件的原因/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    3D 步进文件是板级文件。 我可以从 PCB 生成步骤文件、但当我将 PCB 组件放置在电路板上时、我使用.cmplib 或.pcblib、两者都包含器件的3D 信息。 如果这不符合您的要求、我深表歉意。

    此致、

    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么我无法从 TI 获得3D STEP 文件模型?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是什么 PCB 布局软件?
    如果您愿意、我可以制作一个带有组件的裸 PCB 并生成该步骤文件。 但是、它对您的系统没有帮助、因为它将连接 PCB。

    此致、
    Cameron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PADS Standard Plus。 谢谢 Cameron、我将只使用标准块模型。 这正变得复杂。 再次感谢。 我想结束这个线程。