This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR800A:请求 DS125BR800A 设计审查和建议

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR800A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1182903/ds125br800a-asking-for-ds125br800a-design-review-and-suggestions

器件型号:DS125BR800A

大家好、

客户希望设计 DS125BR800A。


您是否会帮助审核 问题并提供您的意见?

 问题:

1.具有输出去加重功能的 HW 模式是否与 SMBus DEM:0dB 相同?


2.如果允许在 SMBus 模式下控制 MODE 引脚、该 MODE 引脚是否仍能影响 SMBus 设置?


3.如何为 PCIe 和 SAS 设置链路协商协议的透明管理?(SMBus 模式和 PIN 模式)


4.如果 VDO 将通过 VID 电压自动调整,设置 VDO 输出的含义是什么?
5.对于“SAS3和 Gen3模式下的 DS125BR800A 中继器设计为透明”,是否等于“旁路”?
因此、TX-FIR (去加重功能)被传递到 RX 以支持链路训练。 would 您对此提供模式详细说明吗?


这里是先前的微调结果、许多 VDO 设置不同。 调整 VDO 而不调整 EQ 的原因是什么?

e2e.ti.com/.../HBA4_5F00_1226.txt
6.如果未在自动 RX-Detect 中设置、是否存在任何问题?

 

 

感谢您的帮助!

 

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯科特:

      机票已分配、回复可能因假期而延迟。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)。 如果不进行去加重功能、则会启用线性模式-允许 SAS3或 PCIe 链路训练序列通过器件。

    2)。 MODE 引脚优先。 如果 MODE 引脚设置为20K 至 GND、则禁用去加重功能。

    3)。 通过将 MODE 引脚设置为20K 至 GND 而不进行去加重功能、可启用透明模式。

    4)。 在透明模式下、VOD 设置为直流增益-低频或1或0增益的长串。

    5)。 透明模式允许链路训练通过器件。 器件以线性模式运行。

    6)。 PCIe 需要自动检测。 另一方面、SAS3使用50 Ω 终端(自动检测禁用)。

    此致、Nasser