This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9515B:VOH 规格

Guru**** 2928350 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9515B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/690818/pca9515b-voh-specification

器件型号:PCA9515B

你好

      在数据表中、它具有如下 VOL 规格、但没有 VOH 规格。  PCA9515B 的 VOH 规格是什么? 谢谢你。   

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    I2C 是一个开漏接口、这意味着器件驱动一个低电平但高电平不被驱动(并通过电阻器从外部上拉)。 因此、高电平输出电压将取决于使用的上拉电压。 它将非常接近上拉电压、但由于泄漏电流的原因、上拉电阻器上可能会有一些小压降。 (不过、处于高电平状态的 PCA9515B 的输入电流仅约为1uA。)

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick、

    由于收发器无法将信号驱动为高电平、因此 I2C 中没有 VOH 这样的东西。 高电平信号来自上拉电阻器、而不是收发器。

    -Bobby