This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:ESD IEC-62228-3测试报告和 ESD 二极管选择

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043A-Q1, ESD2CAN24-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1183374/tcan1043a-q1-esd-iec-62228-3-test-report-and-esd-diode-selection

器件型号:TCAN1043A-Q1
主题中讨论的其他器件: ESD2CAN24-Q1

你(们)好。  

为了帮助客户进行 ESD 认证、我需要申请 TCAN1043A-Q1的 IEC 62228-3测试报告。  

此外、还请分享 ESD 二极管器件型号在此测试中、我需要 ESD 二极管器件型号作为参考。

BRS、

王淑宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shubiao、

    在 TI 网络上、所有 EMC 报告均可在您的浏览器中的 TRx/现场 SharePoint 上找到。 依次导航至 CAN 文件夹、RTM 器件、TCAN1043A-Q1文件夹和 EMC 报告。 IEC6228-3可在该器件的任何 Zwickau 报告中找到。

    不过、为了回答您的问题、本测试中未使用 ESD 二极管、但 TI 推荐的 ESD2CAN24-Q1是 CAN ESD 二极管的理想选择。

    此致、

    Eric Hackett