This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR810:PCIe 4.0电路板预算和转接驱动器与重定时器选择

Guru**** 2895530 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR810, DS160PR421, DS160PR412, TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1181615/ds160pr810-pcie-4-0-board-budget-and-re-driver-vs-re-timer-selection

器件型号:DS160PR810
主题中讨论的其他器件: DS160PR421DS160PR412TS3DV642

大家好、

下面是 PCIe 4.0应用方框图、  

从插槽9 (转接驱动器)到主板(CPU)的总布线为14.5"(不包括 BB 连接器)

如果客户使用具有-2.28dB/英寸的中等损耗 PCB、则总 PCB 损耗将为-33.089dB 损耗。

客户希望与我们确认 DS160PR810是否可以补偿插入损耗、或者在此情况下他们是否需要 DS160PT810重定时器?

谢谢、此致

周德熙。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    在 PCIe 第4代环境中、如果没有转接驱动器、根复合体和端点应能够补偿28dB 的总通道损耗。 根据我们的评估、借助转接驱动器、我们可以将此范围扩展到44dB 总通道损耗。 但是、建议将前置通道损耗保持在30dB 或更低。 因此、建议将损耗降低至30dB。  

    此外、请注意、从 GPU 到 CPU 方向的上游信号也会出现类似的损耗。 因此、我们应在 SLOT_9和 MB 上靠近 CPU 放置转接驱动器。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

     节日快乐!  

    下面是客户提供的原理图和方框图更新、请在您返回工作岗位后帮助我们查看评论、谢谢。  

    e2e.ti.com/.../cPCI_2D00_A3MXM_5F00_20221223_5F00_1.pdf

    谢谢、此致

    Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddit、

    TX 侧使用 DS160PR412、RX 侧使用 DS160PR421、而不是使用 DS160PR810和 TS3DV、情况如何? 请与您的客户一起查看此信息、并告知我他们的反馈。

    此致、Nasser   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、  

    TS3DV642是 DP 的多路复用器、而 HDMI 不是 PCIe 4的多路复用器。  PCIe 4仅需要转接驱动器。

    谢谢、此致

    周德熙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    DS160PR412/421也是多路复用器。 您也可以禁用 RX 检测并将这些部件用于非 PCIe 应用。 您是否可以访问这些器件的数据表? 您可以查看这些内容、也可以让客户看看。

    此致、Nasser