This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261DEMO:TUSB9261 EVM 板和 v1.05固件是否支持 USB3.1?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/713020/tusb9261demo-does-the-tusb9261-evm-board-and-v1-05-firmware-support-usb3-1

器件型号:TUSB9261DEMO
主题中讨论的其他器件:TUSB9261

您好!

TUSB9261 EVM 板和 v1.05固件是否支持 USB3.1? 如果将 EVM 板连接到 SuperSpeed+ USB 端口、您是否会遇到任何问题?

谢谢、

Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Amy、

    TUSB9261 EVM 仅支持高达 USB3.0 (5Gbps)的数据速率。 它不支持 SuperSpeed+

    最棒的
    Gerasimos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gerasimos、

    感谢您的回复! 您是否尝试将 TUSB9261 EVM 连接到 PC 上的 USB SuperSpeed+插槽、并发现了任何问题? 它应该起作用吗?
    您是否有介绍 TUSB9261 USB 控制器(寄存器信息)的文档? 如果是、我可以使用电子副本吗?

    谢谢、
    Amy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amy、

    此 EVM 仍应与 SuperSpeed+ PC 兼容、但只能以5.0Gbps 的速率运行。 抱歉、我们无法披露任何内部寄存器文档、因为它是专有信息。

    此致、
    Brian