This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E:为什么电容器值需要根据 VCC 变化?

Guru**** 2534230 points
Other Parts Discussed in Thread: MAX3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/688940/max3232e-why-the-capacitor-value-need-to-change-according-to-vcc

器件型号:MAX3232E

您好 、为什么电容器值需要根据 VCC 变化?

如果我在 Vcc=5V 时选择 C1=0.1uF、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我之所以提出这一问题、是因为我的一位客户使用的是5V VCC 和0.1uF 电容。 在正常运行一段时间后、它们将获得以下波形:

    导致此类故障的原因是什么? 我应该如何检查?

    此外、客户表示他们无法清楚地观察电荷泵的以下波形、我不确定我们的器件是否会按以下方式工作、我们的数据表不提供显示 V+、V-的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    可以 微调电容器值以控制输出电压的纹波。 您可以查看此帖子以了解一些详细信息(https://e2e.ti.com/support/interface/rs232/f/392/t/463809)。

    您能描述一下故障期间发生了什么情况吗?    在通信期间、输出 dout 是否变为零? 您能否检查 V+电压是否正常(高于5V)?

    MAX3232E 具有与图中所示类似的上电斜升行为。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    谢谢你。

    我们已经检查了器件的 V+和 V-。

    错误设备是:

    好设备  

    所有波形均在无负载的情况下获得。 是否有任何见解、什么可能会导致器件损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Howard、
    感谢您的信息。 看起来 V-侧可能存在一些负载问题。 您能否检查电容器的额定电压? 由于充电电压为 V+和 V-、我们建议使用额定电压至少为10V 甚至为16V 的电容器。 如果器件停止工作、您能否检查通信是否可以恢复1)通过对器件进行下电上电循环、2)更换同一电路板上的新器件、3)更换电路板上的 C2/C4电容器?
    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、四个电容器的额定电压为16V。
    无法通过下电上电或更换电路板上的 C2/C4电容器来恢复通信。 V-的电压仍然异常。
    可以通过更换同一电路板上的新部件来恢复通信。
    它是大规模生产项目、因此可能与他们的工作条件相关。
    客户希望我们帮助确定根本原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    是否可以为损坏的设备发送 FA 请求? 您是否还可以通过电子邮件向我发送原理图/布局以及系统的一些说明? 谢谢、

    Hao