This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:上拉电阻器仍连接到电源时断电

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1183379/tca9548a-power-down-while-pull-up-resistor-are-still-connected-to-supply

器件型号:TCA9548A

你好、团队、寻求可能的建议。

CPU 和 TCA 由3V3供电、DAC 为5V。
为了尽可能降低数字噪声、CPU 和 TCA9548可被断电、但是仍将提供5V 上拉电阻器。

因为它的16个 I/O 将被上拉至+5V、但它的3V3电源将关闭、"CPU 侧"的上拉电阻也将关闭。

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用任何 VCC、即使是0V、也可以将上拉电压设置为高于 VCC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Eric Hackett