This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS048A:热阻

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS048A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/713998/sn65lvds048a-thermal-resistance

器件型号:SN65LVDS048A

SN65LVDS048A 及其对应的 LVDS 驱动器(SN65LVDS047A)的数据表中未提供热阻、特别是结至电容电阻。 您能否为两个组件提供这些热阻?

  • 工作温度范围为-40C 至+85C、环境温度(Ta)@ 25C。
  • 工作结温(Tj)为125C。  
  •  SN65LVDS048A 器件的功耗估计为30mW、047A 器件的功耗为70mW。

我们放置该部件的层压材料是 FR4。 这应该是结至电容电阻所需的全部信息。 如果有问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Victor、

    您使用的是哪种封装:D (SOIC)或 PW (TSSOP)?

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭此线程、因为另一个线程是出于相同的目的打开的。