This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:通过 TCA9509更改 I2C 时钟频率

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1183432/tca9509-i2c-clock-frequency-be-changed-with-tca9509

器件型号:TCA9509

尊敬的团队:

我们使用 TCA9509实现 I2C 缓冲器功能、但在 TCA9509之后会更改 I2C 时钟频率和占空比。

如果没有 TCA9509、I2C 时钟频率为400kHz、占空比为50%。 在 TCA9509中、频率更改为390KHz、占空比更改为45%。

我是否可以知道 TCA9509的这种正常行为? 如果不是、可能的根本原因是什么?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9509无法更改频率。 时钟频率由 μ I²C 主器件决定、可由任何具有时钟扩展的从器件降低。 您是如何测量频率的?

    由于额外的传播延迟、占空比变化是正常的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 的帮助!

    Ben、

    Clemens 可以提供帮助、但我也将其分配给了 TI 的专家。 请允许因美国假日而延迟回复。

    此致、

    Eric Hackett