This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/690984/ds160pt801

主题中讨论的其他器件:DS160PT801

你(们)好

 

我将使用两个 PN:DS160PT801重定时器、用于 gen4 PCIe x16通道(两个 IC、每个 IC 为1x8)。  我有一个有关 SMBus 寻址的查询
如果我使用两个 IC,应该为两个 IC 配置相同的 SMBus 地址,还是为两个 IC 配置唯一的 SMBus 地址?

 

请尽快回复

 

谢谢

桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    请随时直接向我发送电子邮件。 lee.sledjeski@ti.com

    IC 应使用唯一的 SMBus 地址进行配置。

    此致、

    Lee