This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVEP11:长期可用性

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS101, SN65LVEP11, DS15BR401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/713701/sn65lvep11-longterm-availability

器件型号:SN65LVEP11
主题中讨论的其他部件:SN65LVDS101DS15BR401

大家好、

我有一位客户想知道以下器件是否长期可用

  • SN65LVDS101  
  • SN65LVEP11
  • DS15BR401 (他们更喜欢 DS15BR401TSQ、因为接地更好、但根据销售数量/供货情况、他们还会选择 DS15BR401TVS)

您对我有这方面的信息吗?

谢谢、祝您一切顺利、

Miri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miriam、

    对于前2个器件(SN65LVDS101和 SN65LVEP11)、目前没有计划淘汰这两个器件中的任何一个器件。 DS15BR401属于不同的组、我尝试从他们那里获取相关信息、但现在还不能。 请专门为此问题发布一个问题、以便将该帖子分配给该组的合适人员。

    此致、
    相位