This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:输入电源电流的建议值

Guru**** 2696775 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1292NCPDT, TCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1183293/tca9555-recommended-value-of-input-supply-current

器件型号:TCA9555
主题中讨论的其他器件:TM4C1292NCPDT

您好!

我需要知道相对于 VCC 3.3V、我可以为一个通道的 IO 扩展器 IC 提供多少输入电源电流。

在我的电路中、我将 TM4C1292NCPDT 微控制器的 I2C 线路连接到该 IC、其中隔离器位于中间。

我为连接到 IO 扩展器 IC 的隔离器右侧提供了3.3V 和500mA 电流、但电源和 GND 短路。

请提供有关 TCA9555 IC 的建议输入电源电流值的指南。

此致、

Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    TCA9555的电流消耗取决于输出。 建议在任何器件引脚输出高电平时避免从这些引脚灌入超过10mA 的电流。 因此、理论上、对于器件的每个输出高电平、您可以看到10mA 流入 VCC。

    TCA9555的基线静态电流消耗通常小于1mA。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    感谢您的回答!!

    以下两张图片的意义是什么:

    我是否应该在 TCA9555的引脚24施加输入电流小于10uA 的3.3电压?

    谢谢、

    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiran、

    这些图是典型特性图、显示了器件特性的一般趋势及其与其他特性对应的趋势。 在这种情况下、这些是典型特性图、显示了电源电流在不同状态下作为温度和电源输入电压的函数的一般趋势。

    最常见的情况是、用户阅读这些内容以了解温度和电压摆幅对整个系统的影响。 例如、它回答了"当温度升高时、我的系统通常会发生什么情况?"的问题。 或者"如果我的电压稳压器超出稳压范围、我的系统会怎样?"

    这些图只是典型特性、因此不应将它们单独视为最大或最小表示。 数据表的"电气特性"部分提供了这些特性在整个过程、电压和温度范围内(换句话说、在推荐的工作条件下)的任何适用范围。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Danny 的支持!!