This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:DP83867工作问题

Guru**** 2895120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/688207/dp83867e-dp83867-working-issue

器件型号:DP83867E

大家好、团队成员

我的客户正在测试 DP83867、对此有一些问题。 它可以在100模式下正常工作。 但在1000模式下工作时、仅接收到数据、但无法发送数据。 请帮帮我。 如何进行调试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    几个问题:

    1.您使用的是哪种 MAC 接口?
    2.您是否在1000M 中看到链接?
    3.您如何确认能够接收数据但无法传输?

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    RGMII 接口
    2.否
    3.当 Ping PC,EP 可以从 PC 接收数据,PC 无法从 EP。接收数据
    BTW,如果使用1000模式 RGMII,如何设置 PHY?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可能需要调整 RGMII 接口、因为它需要时钟和数据线之间紧密的时序关系。 您可以尝试调整寄存器 RGMII 延迟控制寄存器(RGMIIDCTL)地址0x0086中提供的值。


    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Geet

    对于媒体相关接口、哪个引脚是 TX 引脚、哪个是 RX 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于媒体独立接口(xMII)、TX 引脚为输入、RX 引脚为输出。
    对于介质相关接口(MDI)、在1G 运行时、它们是双向引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    关闭此主题。 如果您有进一步的疑问、请打开新主题并添加对此主题的引用。