This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV18:EMI 解决方案

Guru**** 2971330 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV16, DS92LV18, CDCS503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1183162/ds92lv18-emi-solution

器件型号:DS92LV18
主题中讨论的其他部件:DS92LV16、 CDCS503

大家好、

我对 DS92LV18 (或 DS92LV16)的使用有疑问、

如果在 TCLK 频率(或 TCLK 的 x20)处观察到 EMI 问题、

我们可以考虑哪种 EMI 解决方案?

我想使用 SSC (扩频时钟)、比如 TI 的 CDCS503。

但是 DS92LV18 (tJIT)的 TCLK 抖动规格最大 80ps

+/-0.5% SSC 会导致667ns @TCLK=15MHz、 152ns @TCLK=66MHz、超出限制。

南南合作似乎是一种选择。

此致、

Shiraki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能是共模扼流圈?

    此致

    Brian