This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TUSB8041RGC

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/713025/tusb8041-tusb8041rgc

器件型号:TUSB8041

你(们)好

 我们有一个板、其中 TUSB8041RGC 连接到 Y 电缆。

一端仅为电源和 GND、另一端为完整 USB 3。

两个连接器的1引脚和4引脚物理上都缩短了。

当仅先将电源侧连接、然后将完整的 USB 部件连接到 PC 时、无论什么情况、都无法识别集线器。

以相反顺序连接时、例如先连接完整的 USB 部件、然后再连接电源、没有问题。

这种不稳定行为的原因是什么?

Rgds

埃胡德·利希特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ehud、

    引脚1和4连接到什么? 它们是否驱动 VBUS?

    对故障的可能解释是、当您先插入电源时、TUSB8041会尝试枚举、但看不到端接、并且在插入另一条 USB 电缆后不会重试。 这将解释为什么当 USB 首先连接、然后电源被置位时、它会看到端接并正确枚举。

    最棒的
    Gerasimos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Gerasimos
    感谢你的答复。
    显然,这就是原因。 我在不稳定的情况下手动复位器件、这有助于实现。
    现在、我需要监控器件、以查看器件是否已进入不稳定模式。
    我想使用引脚#40- FULLPWRMGMTz/SMBA1/SS_UP 40 I/O、PD
    数据表将该引脚定义为...全电源管理使能/SMBus 地址位1/超高速 USB 连接状态上行端口。
    在复位失效时对引脚的值进行采样、以设置电源开关控制
    … 复位后、该信号指示上行端口的超高速 USB 连接状态
    如果通过附加功能配置寄存器启用。 启用时、值为1
    表示上行端口连接到支持超高速 USB 的端口。
    如何访问附加功能配置寄存器?
    Rgds
    埃胡德·利希特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ehud、

    附加功能配置寄存器可通过 EEPROM 进行配置、也可以通过 I2C 或 SMBus 进行访问。 该寄存器的地址为0xF0、在数据表的第27页的第8.5.22节、您可以找到它的所有配置选项。

    最棒的
    Gerasimos