This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK110:关于 PMD 输入

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/688616/tlk110-about-pmd-input

器件型号:TLK110

大家好、团队成员

我认识到接收侧的 PMD 输入是符合标准的"TP-PMD 标准"、但 TLK 110的100 Mbase-TX 的 PMD 输入是否符合"TP-PMD 标准"?

您能不能认为它与 DP83848的以下描述相同?

此致

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    IEEE 仅定义合规性要求发送器。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GEET SAN
    感谢您的回复、但我对您的回答不满意。
    我只是想知道"TLK 110的100 Mbase-TX 的 PMD 输入是否符合"TP-PMD 兼容"?"

    我认为 TLK110符合 IEEE802.3标准。 那么、TLK110也符合以下内容吗?
    IEEE 802.3 14.3.1.3.2接收器差分噪声抗扰度(10BASE-T)
    IEEE 802.3 25.4.9.3.1外部耦合噪声(100BASE-TX)

    如果 TLK110兼容、请告诉我拒绝级别的值。

    此致
    Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hayashi-San、

    所有 TI 10/100 PHY 均符合 IEEE 标准。 这些部件通过 UNH 合规性测试。

    100Base-TX 第25.4.9.3.1节主要用于电缆、而不是用于 PHY 接收器。

    对于10Base-Te 部分:我认为您的问题仅限于100Base-TX。 IEEE 规定10Base-T 的规格最小值为585mV、最大值为3.1V

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭此主题。 如果您有其他问题、请打开新主题、并参考此主题。

    此致、
    GET