This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3386E:TRS3386E 1.8V 电平

Guru**** 2895540 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3386E, MAX3386E, TRS3122E, TRS3253E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/690327/trs3386e-trs3386e-1-8v-level

器件型号:TRS3386E
主题中讨论的其他器件: MAX3386ETRS3122ETRS3253E

您好、先生、

我们的客户希望在 VL=1.8V 应用中使用 TRS3386E、

但数据表显示 VL 变为2.5V 电平、

我们看到 E2E 与20110616进行了相同的讨论。

TI 是否有新器件可替代 Maxim MAX3386E?

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hugo、
    遗憾的是、支持1.8V IO 的器件为 TRS3253E 和 TRS3122E。 您的客户能否考虑这两种情况? 到目前为止、我们还没有计划发布新的 MAX3386E。 如果您有后续问题、请告知我们。
    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    非常感谢。

    Hugo