This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LX1621:GPIO 不工作

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LX1622, DS92LX1621

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/705711/ds92lx1621-gpio-does-not-work

器件型号:DS92LX1621
主题中讨论的其他器件:DS92LX1622

大家好、

如果不使用 I2C、
即使 DS92LX1622的"1"设置为 GPIO (0) 、"1"也不会输出到 DS90LX1621的 GPIO (0)。
DS92LX1622的锁定输出为高电平、因此可以建立链路。  

查看寄存器的初始值、DS92LX1621的 GPIO (0)设置为输出、DS92LX1622的 GPIO (0)设置为输入。
因此、我认为如果建立了链路、它将在初始状态下运行。

请告诉我如何解决 GPIO 无法正常工作的问题。

当我不使用 I2C I/F 时、应该如何处理每个 M/S 引脚和 I2C 引脚?


此致、
Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、
    我还有一个问题。

    根据数据表、DS92LX1622的寄存器(0x27:BCC)应编程为0xE0以进入正常工作模式。
    如果使用 GPIO、是否需要设置该寄存器?

    此致、
    Toshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Toshi-San、

    您是否能够读取控制寄存器并确认 GPIO[0]寄存器设置为默认值?

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 I.K.-San:
    感谢您的回复。

    作为我客户的信息、他们不使用 I2C I/F、因此无法读取控制寄存器。
    此外、它们还将两个 M/S 引脚都设置为 GND。

    此致、
    Toshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Toshi-San、

    很抱歉耽误你的时间。 将两个 M/S 引脚设置为 GND 会将两个器件设置为 I2C 主器件。 他们能否尝试以下方案来查看其是否解决了问题?:

    显示模式(1621 M/S =低电平、1622 M/S =高电平)
    2.其他(1621和1622均设为高电平)

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 I.K.-San:
    非常感谢您的回复。
    我将通知您对我的客户的回答。 此外、我还将要求他们尝试 I2C 通信以访问寄存器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 I.K.-San:
    他们尝试将两个 M/S 引脚连接到高电平、如 No 2。 情况(2.其他(1621和1622均设为高电平)。
    但 GPIO 仍然不起作用。

    是否需要将 DS92LX1622的 REG0x27 (BCC)设置为0xE0?

    此致、
    Toshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Toshi-San、

    关于 No 1的情况。 情况?

    是的、请将 REG0x27设置为0xE0。

    此外、您是否知道客户是否正在使用我们的 EVM? 这里似乎有一个类似的问题、这个问题与 RJ45到 SMA 适配器板有关: e2e.ti.com/.../997030

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 I.K.-San:
    他们没有 EVM、并且一直在自己设计的系统上进行评估。

    根据他们的报告,
    两个 M/S 引脚都保持高电平、正向通道工作正常。 密件抄送寄存器(REG0x27)也被置位。
    但即使在这种情况下、GPIO 仍然无法运行。
    他们是否忘记在其他地方设置任何东西?

    还是器件必须具有 M/S 配置的互补设置?
    如果是、他们计划修改其电路板、并稍后尝试使用摄像头模式或显示模式。

    此致、
    Toshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Toshi-San、

    很抱歉耽误你的时间、我仍在研究这个问题、并将尽快更新。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Toshi-San、

    我认为最好尝试摄像头模式和显示模式、因为器件可能需要具有 M/S 配置的互补设置。 除此之外、我没有看到有关其设置的任何错误。

    此致、
    I.K.