This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:DSI 转单链路或双链路 LVDS

Guru**** 2948910 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/685726/sn65dsi84-dsi-to-single-or-dual-link-lvds

器件型号:SN65DSI84

您好、Sirs、

很抱歉打扰您、我们对 SN65DSI84有一些问题

  1. SOC 是 NXP iMX8M、显示信号是 MIPI-DSI (1-4条信道、1920x1080、60Hz、使用 SN65DSI84传输双 LVDS。 有两个 LVDS 面板, 一个是1024x768 (10.4英寸),另一个是1366x768 (10.1英寸),所以我们是否只需要使用 SN65DSI84单链路? 还是需要使用双链路?
  2. SN65DSI84规格适用于60fps WUXGA 1920×1200、18bpp 和24bpp 色彩时的分辨率、18bpp 和24bpp 时的60fps 1366×768、这意味着可以支持单链路和双链路最大分辨率规格?
  3. 如果我们需要使用双 LDVS 面板、只需选择双链路? 如果是、支持的 LVDS 最大分辨率如何?

感谢您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成

    我们将研究这些问题、并返回给您。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成

    很抱歉耽误你的时间。 请查看以下我的答案:

    1.我相信你不能这样做。 您需要使用具有相同分辨率和支持更高分辨率的 DSI 源的面板、或使用两个 DSI 源。
    2.是的
    3、是的、支持的最大分辨率为1920x1200、但请查看我的答案#1。

    此致、
    I.K.