请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
你(们)好
我对必须为总电流消耗添加 IIO (I/O 电源电流)有点困惑、
我想谈谈什么是 IIO。
这是我的问题。
[1]在带有"V"后缀的静默模式下,总电流消耗最大为2.8mA (= ICC + IIO = 2.5mA + 300uA)?
[2]在没有"V"后缀的静默模式下,总电流消耗最大为2.8mA (= ICC + IIO = 2.5mA + 300uA)?
[3]在正常模式下、无论使用"V"还是不使用"V"、也无论 Dominent 或隐性、
我必须为总电流消耗增加300uA?