This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051-Q1:需要添加 IIO 以实现总电流消耗

Guru**** 1133960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/713637/tcan1051-q1-need-to-add-iio-for-total-current-consumption

你(们)好

 我对必须为总电流消耗添加 IIO (I/O 电源电流)有点困惑、

我想谈谈什么是 IIO。

这是我的问题。

[1]在带有"V"后缀的静默模式下,总电流消耗最大为2.8mA (= ICC + IIO = 2.5mA + 300uA)?

[2]在没有"V"后缀的静默模式下,总电流消耗最大为2.8mA (= ICC + IIO = 2.5mA + 300uA)?

[3]在正常模式下、无论使用"V"还是不使用"V"、也无论 Dominent 或隐性、

     我必须为总电流消耗增加300uA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    IIO 指定为输入/输出逻辑引脚供电所消耗的电流:TXD、RXD 和 S。该电流将由器件消耗、并将从 VCC 电源(非 V 器件)或 VIO 电源(V 器件)消耗。 如数据表中所述、IIO 的最大电流消耗为300uA、但仅当 I/O 电源电压为5.5V 时才应满足此最大条件、如您提供的屏幕截图中所述。 如果 VIO 电压电源的值降低(例如3.3V)、则 IIO 电流消耗可能会降低。

    回答您的问题时、必须使用包含的300uA IIO 电流来计算最大电流消耗(使用所有电源轨)。
    静音模式最大值= 2.5mA + 300uA = 2.8mA
    正常模式最大值还将包括高达300uA 的 I/O 引脚电流、无论该电流是从 VCC 汲取还是从 VIO 汲取。

    这是否能回答您的问题?

    此致、
    Max Megee