This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3122E:TRS3122E 的高共模噪声抗扰度配置

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TRS3122E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/690723/trs3122e-high-common-mode-noise-immunity-configuration-for-trs3122e

器件型号:TRS3122E

当我们将两个 TRS3122E 连接在一起时、我们会遇到通信问题。  一个 TRS3122E 位于 uC 板上、另一个 TRS3122位于通信集线器的28英寸远处。  它们通过 RJ45电缆进行连接。

通信集线器侧靠近金属机箱、共模噪声注入 uC 和金属机箱的接地、最高可达1000V p-p 正弦波形。

我正尝试设法提高抗噪性能、请就以下问题发表评论:

我们 现在为 Vcc 提供3.3V 电压。  是否最好使用5V 电源?

2.对于 Vcc = 3.3V 的电容器选择、我们当前对所有 C1 - C5使用100nF、是否最好使用 C1 = 47nF、C2 = 470nF、C3 = 100nF、C4 = C5 = 470nF、

3.对于 Vcc 和 VL、使用4.7uF 旁路电容是否比0.1uF 噪声抗扰度更好?

4、对于中的所有测试、在负载= 3kOhm 时完成、数据表显示了接收器输入电阻、单位为5kOhm、这是否意味着我们可以添加另一个与5kOhm 至3kOhm 并联的负载以增大电流?  或

如果您可以考虑任何方法来提高配置 TRS3122E 的抗噪性能、我们非常感谢您的评论。

非常感谢、

弗兰克·W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TRS3122E-Questions.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、
    您是否捕获了任何具有共模噪声的信号? 您能否检查噪声的特征? 您提到它是1000V (?) 峰峰值正弦波。 频率是多少? 您的数据速率是多少? 如果噪声是高频噪声、您可能需要在总线上添加一些 RC 滤波器以使其平滑输出。 如果它更像直流、则可以尝试通过增大输出电压来提高信噪比。
    回到您的问题、1)通常情况下、5V 电源可能会产生更大的输出电压;2)使用 C1 = 47nF、C2 = 470nF、C3 = 100nF、C4 = C5 = 470nF、使输出电压在5V 电源下具有更少的纹波;我不确定这对您的情况是否有帮助; 3) 3)更大的去耦电容应有助于稳定电源、因此信号也可能稳定;4)我不确定您添加额外电阻器负载的原因。 RS232标准要求5kOhm。 更大的负载意味着更大的电流、但它可能无助于输出电压。
    如果您有更多问题、请告诉我。
    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Hao。