This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849IF:链路连接中断

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83849IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/706854/dp83849if-loss-of-link-connection

器件型号:DP83849IF

双绞线和 FX 线并联连接到 PHY。

如果在 FX 线路上链路丢失、则无法在双绞线线路上识别该链路。

是否也可以在双绞线处指示 FX 损耗?

与软件解决方案相比、引脚搭接更受欢迎。

如果 DP83849IF 无法实现,如何实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Guenter、

    FX 系列和 TX 系列完全不同、能够独立与互联合作伙伴建立联系。
    如果另一侧有类似的下拉线、则不能强制下拉。
    实现此目的的唯一方法是、如果您有一个简单的微控制器正在进行监控、并通过 MDIO/MDC 作出决定来终止另一个链路。
    您可以为链路丢失配置中断、然后使用寄存器访问强制另一行上出现链路丢弃。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "您可以为链路丢失配置中断、然后使用寄存器访问强制另一行上出现链路中断。 "

    您能不能描述什么寄存器需要访问以及如何访问?

    中断后是否有快速链路重新启动的机会?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要在 INT 引脚上启用链路丢失中断、请执行以下操作:
    设置寄存器0x11中的位[1]
    2.设置寄存器0x11中的位[0]
    3.设置寄存器0x12中的位[13]

    我不确定快速链路重启意味着什么。
    PHY 将在失去链路后立即尝试重新建立链路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hallo Pimentel 先生,

    您能否描述一下我可以使用哪个寄存器为以太网 PHY 设置裸片"链路中断"?
    ->(您从2018年7月9日晚上8:54收到的消息)... 然后使用寄存器访问来强制在另一行上进行链路丢弃。

    谢谢你。

    此致、

    Andreas Wanjek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andreas:

    有几种方法。
    如果使用自动协商、则可以设置寄存器0x0中的位[9]
    2.如果使用强制模式或自协商、可以设置寄存器0x0中的位[15]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ross、

    感谢您的回答。
    该寄存器只是为了重新启动/复位建立链路的过程。
    我需要一个寄存器、因为我可以有目的地按配置下拉链接。
    目前、我使用寄存器 PCSR (16h)中的第10位(TQ-EN)。 当我置位该位时、以太网接口上没有链路。 当我将其设置为"0"时、链路将重新构建。 但最多需要1.5秒。 是否有一个寄存器/位可以用来加快速度?

    此致、

    Andreas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andreas:

    您在铜侧使用强制100Mbps 操作还是自动协商?
    如果强制为100Mbps 而不是自动协商、则应能够缩短链路连接时间。
    由于只有 FX 操作支持100Mbps、因此只要您的链路合作伙伴支持并行检测、就可以在铜侧选择此选项。