This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3088E:FCC 认证

Guru**** 2908370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/690746/sn65hvd3088e-fcc-certification

器件型号:SN65HVD3088E

您好、团队请帮助我回答以下客户问题。

我们是否有任何经过 FCC 认证的 EVM 套件进行 RS485验证。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不、据我所知、我们尚未对 RS-485 EVM 进行 FCC 认证。 老实说、我不确定这方面到底有什么意义、因为除非连接了外部测试设备(函数发生器、示波器等)、否则电路板本身不会做太多工作。 不过、我们确实有一个 EVM、其中仅提供无源组件、因此允许客户安装他们想要的任何 RS-485收发器。 您可以在此处找到它:

    www.ti.com/.../RS485-HF-DPLX-EVM

    由于此电路板上没有 IC、因此该电路板肯定是电磁性的"安静"板。 这是否有帮助?

    最大