This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:DS280DF810

Guru**** 2928260 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810, DS250DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/689318/ds280df810-ds280df810

器件型号:DS280DF810
主题中讨论的其他器件: DS250DF810

您好!

我们收到了客户的请求、要求支持 SDH/SONET 数据速率 "9.953Gbps"

我们板上当前安装的重定时器是 DS250DF810、根据规格、最低数据速率为10.3Gbps (20.6 div 2)。 "理论上"如果我们用最低数据速率为10.1Gbps (20.2div 2)的 ds280df810替换 ds250df810,有任何方法可以说服 VCO 进一步并支持9.953Gbps?  

CDR 旁路模式也是一个选项、但如果可能、我希望保留眼图监视器和抖动复位功能!  

谢谢!  

此致、

Sergey Sardaryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergey、

    这两种器件都无法保证较低的 VCO 调谐范围。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    感谢您提供信息。 因为我了解到、唯一的方法是 CDR 旁路模式。 出于好奇:)在不久的将来,TI 开发渠道中是否有任何其他引脚兼容的器件可以支持这一速率?

    谢谢!

    Sergey Sardaryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sergey、

    遗憾的是、我们的近期发展蓝图不包括重定时器器件、这些器件将能够以 VCO 分频比锁定到9.953 Gbps。

    谢谢、

    Michael