This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15BR400:我认为 TI#39;s 文档中存在错误

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS15BR400, DS15BR401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/690670/ds15br400-i-think-there-is-a-mistake-in-ti-s-document

器件型号:DS15BR400
主题中讨论的其他器件: DS15BR401

您好!

我将 使用 DS15BR400作为系统的 LVDS 缓冲器。  根据 DS15BR400的数据表(www.ti.com/.../ds15br400.pdf)、差分输入和输出在内部与100 Ω 电阻器端接。 但在文档(www.ti.com/.../snlu010.pdf)的第7页中 、DS15BR400的输入端接了100欧姆电阻器。 为什么是这样? 这是错误吗?

我已将此情况报告给 TI 的文档中心。 但自上周以来、我还没有收到任何回复。

我感谢能在这方面提供帮助的任何人。

谢谢、

小荣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只检查这两个链接、它们似乎不起作用。 我把它们放在这里:
    www.ti.com/.../ds15br400.pdf
    www.ti.com/.../snlu010.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaolong、

    感谢您提出问题。 在查看文档时、它看起来确实令人困惑、需要进行澄清。 正确的做法是、DS15BR400具有内部输入差分终端、因此无需外部100 Ω 电阻。 默认情况下、EVM 不会附带填充这些电阻器。 相反、如果您对电路板进行返工并在稍后焊接 DS15BR401以代替 DS15BR400、则 EVM 具有用于组装这些电阻器的焊盘选项。

    您参考的《用户手册》似乎将电阻器显示为器件外部的输入差分终端、但使用 DS15BR400时、这些电阻器焊盘未组装电阻器。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    非常感谢您的澄清。

    小荣