This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418:TCA8418RTWR

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA8418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/710351/tca8418-tca8418rtwr

器件型号:TCA8418

大家好、我想知道 TCA8418的最大功耗(A)是多少。

谢谢

Shay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shay、

    此器件的最大功耗可通过使用绝对最大 Vcc 和绝对最大 IOH 来估算。 这将为我们提供大约230mW 的功率。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bohi、

    如果使用3.3V 电压、最大功耗是多少?

    BR

    Shay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shay、

    我估计3.3V 时为165mW。

    -Bobby