This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75ALS181:比 SN75ALS181NSR 更具竞争力的成本和性能

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1552, THVD1512, THVD1500
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/690367/sn75als181-more-competitive-cost-and-performance-than-sn75als181nsr

器件型号:SN75ALS181
主题中讨论的其他器件:THVD1552THVD1512THVD1500

你(们)好

您能否告诉我推荐的器件 、它比 SN75ALS181NSR 更具竞争力的成本和性能?
因为这是非常旧的器件。

此致、
竹野里玉泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takanori、

    我建议您查看 THVD15XX 系列器件。 根据您的速度要求、您应该为您的应用找到一个很好的匹配项。
    THVD1552:全双工、< 50Mbps
    THVD1512:全双工、小于500Kbps
    THVD1500:半双工、< 300Kbps

    如果您需要有关性能改进的更多信息、请告诉我。 这些器件还集成了 IEC ESD 保护和电气快速瞬态保护。

    此致、
    Max Megee