This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:烘烤过程

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/690622/iso1050-baking-process

器件型号:ISO1050

您好!

对于过期的 ISO1050DUBR、请告知烘烤条件/工艺。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您在 E2E 上提出问题!

    ISO1050DUBR 具有 MSL 4级。 此信息可在 ISO1050数据表的第30页上找到 (下面粘贴了其中的一个部分)

    IPC/JEDEC J-STD-033C 提供了有关烘烤程序的指导、以及您应注意的地方、以确保塑料外壳(托盘、卷带或管)能够承受所考虑的温度。

    有关这方面的更多信息、请参阅 应用手册:MSL 等级和回流焊曲线。  

    请告诉我这是否能解答您的问题。  

    此致、  

    Dan