This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:DS90UB948

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/690675/ds90ub948-q1-ds90ub948

器件型号:DS90UB948-Q1

大家好、TI 专家、

以下有关 DS90UB948的问题需要您的帮助:

 1.电源序列中 T1和 T2的含义是什么~

它 T1用于 VDDIO 延迟时间,T2用于 VDD12延迟时间吗?

2.How to understand active vedio?If the resolution is wrong,will be a lock signal?(如何理解活动的 Vedio?如果分辨率错误,是否会有锁定信号

图2.

它们的图形是否位于 DS90UB948内部?如果它们没有 LVDS 输入信号、它是否会输出默认图像?

CDC 主机如何通过 HSD 复位 DS90UB948? 是否通过 PDB 引脚?如何实现?

VDDIO 和 VDD33只能,一个 LDO 吗?使用 Bead 隔离它们?

6.它们是  MODE_SEL1中的高速反向通道,这是否意味着 FPDLINK 的传输速率?

图3.

7. PIN1 (锁定)的含义是什么? MCU 应向输出信号反馈什么?

8。PIN4 (BISTC)是否为时钟信号通道?MCU 必须提供参考时钟通道、然后才能进行自检?

 

对您的~感到很不满意、非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    T1和 T2是 VDD33到 VDDIO 以及 VDD33到 VDD12的斜坡延迟时间。 有关电源序列图、请参阅数据表中的图15。 最小值为零意味着电源可以同时斜升。
    Rx_LOCK_MODE 控制 RX_LOCK 的条件。 如果这为"1"、则即使未发送活动视频、器件链接到串行器时锁定也会生效。
    3. 948内有可启用的图形发生器。
    4.您可以使用 PDB 或数字复位来发出复位。 更多信息、请参阅数据表。
    5. VDD33和 VDDIO 可同时使用相同的电源并斜升,但要确保使用正确的旁路电容器和铁氧体磁珠。
    6.否,这是指反向通道速率。 从解串器到串行器的低速控制通道。
    7. LOCK 表示解串器已锁定到传入数据流。
    8. BIST 测试可以选择外部 PCLK 或 Ser 中的33MHz 内部时钟。 在没有 PCLK 的情况下、用户可以通过 BISTC 引脚或 BIST 配置寄存器在 DES 上选择内部振荡器频率。