This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP159RGZEVM:DP159RGZEVM

Guru**** 2895530 points

Other Parts Discussed in Thread: DP159RGZEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/690285/dp159rgzevm-dp159rgzevm

器件型号:DP159RGZEVM

我刚刚收到 了 DP159RGZEVM、并计划将其与眼图扫描工具配合使用、以查看我的设计中产生的 HDMI 信号。  是否有填充选项的参考指南来启用 DP159RGZEVM 上的 HDMI 输入端口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计人员01、

    我们目前正在处理您的问题、并将尽快回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    设计人员01、

    您是否在寻找:HDMI 输入-> DP159 -> HMDI 输出?

    请参阅《DP159RGZEVM 用户指南》(www.ti.com/.../sllu225a.pdf)、在第14页、原理图中包含"DP159至 HMDI"的注释和其他注释、可帮助您实现这一目标。 我会尝试按照这些说明操作、看看这是否为您提供了所需的功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  我还想知道"DP159至 HDMI"是否意味着 HDMI 输入输出。  感谢您的确认。