This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:SN75DP130 EVM 测试3.3预加重故障

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/711735/sn75dp130-sn75dp130-evm-test-3-3-pre-emphasis-failures

器件型号:SN75DP130

DisplayPort PHY Tx 合规性测试3.3“预加重级别验证和最大包-包差动电压测试(规范)”在 TI SN75DP130 EVM 上运行。 在0dB 情况下观察到故障。 测试3.3最初在未使用的通道上没有终端、然后在未使用的通道上有终端、以查看结果是否得到改善。 这两组结果都有故障、并且都包含在内。 第二组测试仅在禁用 SSC 的情况下进行。 TI EVB 是否通过了测试3.3? 如果是、是否需要通过任何特殊的自举或 I2C 设置? 请参阅随附的 PDF。  e2e.ti.com/.../TI_5F00_E2E_5F00_Test_2D00_3.3_5F00_Draft_5F00_v0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们将尝试重复此问题、并返回给您我们的结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们无法复制您的结果。 我们通过了预加重的合规性。 这可能是因为您的设置。 我们使用的是4英寸 SMA 连接器和差分探头、而您使用的是12英寸 SMA 连接器。

    e2e.ti.com/.../DisplayPort-Device-1_5F00_Report_5F00_2018_2D00_07_2D00_25_5F00_02_2D00_02_2D00_36_5F00_UTC_2D00_0600.html.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    好的、感谢您的报告。 只需确认您的其他设置详细信息、以便我可以缩小差异:

    a. TI SN75DP130 EVM 设置是否为:Addr_EQ=下拉、CAD_SNK=下拉、无 I2C?  

    b.未使用的通道是50欧姆端接还是未端接?  

    C.主机 PC (和芯片组)是什么?从主机到 EVB 的 DisplayPort 电缆长度是多少? 对于此测试、我希望对主机和电缆的依赖性很小/没有依赖性、但如果可以、我只希望匹配。  

    我将尝试一些短的刚性 SMA 电缆和其他更改、以了解我可以更接近您的结果。  

    此致、
    KT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    答:我发送给您的设置是:Addr_EQ=Mid、CAD_SNK=Pull-up、no I2C。 我在以下位置对其进行了重新测试:Addr_EQ =下拉、CAD_SNK =下拉、无 I2C、并且具有相同的结果。

    B.未使用的通道端接至50欧姆。

    c.主机 PC 是旧的英特尔笔记本电脑。 电缆是3m 电缆。 这一点无关紧要、因为它是一个限幅转接驱动器。