This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S014:OV 时的 TPD4S014故障模式

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD4S014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/690291/tpd4s014-tpd4s014-failure-mode-when-ov

器件型号:TPD4S014

您好!

在评估 TPD4S014 EVM 时、我们主要需要了解的是它在超过绝对最大值的电压下如何发生故障

 

该器件在大约50V 时爆炸、但未能打开。  您能否告诉我们 、当超过输入端的绝对最大电压时、该器件是否通常(可能始终)无法打开?

 

谢谢、

SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sal、

    我们无法保证器件在超出 ABSMAX 的条件下会如何失效。

    它可能会像开路一样容易发生短路。

    此致、
    卡盘