This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6418E:GPIO 引脚在上电之前和上电时的状态

Guru**** 2932390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/690221/tca6418e-state-of-gpio-pins-before-and-at-power-on

器件型号:TCA6418E

您好、先生或女士。

我在其中一个设计中将 TCA641E 用作 I2C 从设备。  

关于 TCA641E 的 GPIO 引脚、我需要了解2件事:

  1. 在给 GPIO 芯片加电之前、GPIO 引脚的状态是什么?
  2. 加电后、在进行任何编程或通信之前、GPIO 引脚的状态是什么?

根据数据表(第7页)、#2的答案是"上电时、GPIO 被配置为输入并启用内部50 kΩ 下拉电阻器;然而、系统主控器可使 GPIO 作为输入或输出。"

我在数据表中找不到1的答案、通过电话获得的技术支持没有1的答案。

我需要对这两个问题进行确认、因为它决定了我的原理图的设置方式(包括上拉、下拉、完全没有任何内容等)。

感谢你能抽出时间。

此致、

Jake Sheroff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    1) 1) 加电前的 GPIO (VCC=0V) 为高阻

    2) 2) 默认情况下、GPIO 下拉至接地 端55千欧、直到编程。 这是假设 Vcc 接通并且在器件的工作范围内。

    弗朗西斯·胡德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Francis。

    非常好、这正是我需要知道的。

    谢谢、祝您愉快。


    此致、

    Jake Sheroff