This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064:HPDIN 引脚配置

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/690314/tusb1064-hpdin-pin-configuration

器件型号:TUSB1064

大家好、

如果 TUSB1064被配置为始终2xUSB+2xDP (翻转或无翻转)、我们是否可以将 HPDIN 引脚连接到始终为"H"、以便保存一个控制信号? 您可以预见到的任何潜在问题?

在 DP 链路出现故障时、HPD 是否还会用作从接收端到源端的中断信号、以便中断 DP 源端以重新训练链路? 这会影响1064多路复用器的配置吗?

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mitchell、

    将 HPDIN 保持为高电平可能不会对您的应用造成问题。 HDP 可用作中断信号、 例如有助于将 TUSB1064置于低功耗状态。 将 HPD 保持在高电平很可能会导致 TUB1064的功耗更高。

    此外、器件处于 I2C 模式和 GPIO 模式时的 HPDIN 具有不同的效果(请参阅数据表第8.3.2节中的注释)。 由于其他原因、您的应用中的源也可能需要 HPD、我建议您确认源是否不需要 HPD。