This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:属于线性或限幅转接驱动器

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/689621/tusb522p-belongs-to-linear-or-limiting-redriver

器件型号:TUSB522P

大家好、

请帮助确认 TUSB522P 是线性转接驱动器或限幅转接驱动器。

以及线性转接驱动器和限幅转接驱动器之间的主要区别是什么。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    TUSB522P 是一款限幅转接驱动器。

    限幅转接驱动器接收传入信号、对其进行放大和缓冲、以生成新的输出特性(输出电压摆幅和去加重均衡)。 线性转接驱动器不进行缓冲、输出是其输入的线性函数、不会产生新的输出特性(无新 的输出电压摆幅和去加重均衡)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Malik:

    非常感谢你的帮助。
    我们从其他供应商那里听说、如果两个转接驱动器受到限制、它们就不能放置得太近。
    对受限转接驱动器有任何布局限制?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    限幅转接驱动器能够在使用多个限幅转接驱动器时对信号进行过度均衡并产生位错误。 将它们彼此靠近并置于同一信号路径会导致这种情况。 没有明确的规则或布局限制、但应考虑每个转接驱动器之间通道的插入损耗、以便不会过度均衡信号。 我建议在第二个转接驱动器上保持较低的均衡、以避免这种情况。