This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD122:&10G 以太网保护

Guru**** 2909390 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/713855/esd122-10g-ethernet-protection

器件型号:ESD122

您好!

我打算使用 ESD122来保护某些连接到可拆卸 SSD 的 PCIe 3.0线路。 是否有任何原因也无法将其用于10G 以太网线路? 它看起来很适合、但由于以太网未列在应用中、我想知道我是否错过了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    只要您的以太网 PHY TX 和 RX 引脚仅摆动至3.3V、并且该器件的工作电压为+/-3.6、就可以在该应用中使用该器件