请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB4020BI 主题中讨论的其他器件:TUSB9261
我们的产品具有 USB2.0和 SATA2.0接口、相关接口信号模板(接口眼图)尚未经过测试、您能否为 我提供 TUSB9261/TUSB4020测试方法和驱动程序设置说明? 我在,!Web 上找不到 T Ü V S Ü D
USB2.0通过 TUSB4020BIPHP 进行扩展。
SATA 2.0从 TUSB9261输出