This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:TUSB4020和 TUSB9261测试方法和驱动程序设置指南

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/689898/tusb4020bi-tusb4020-and-tusb9261-test-method-and-driver-setup-guide

器件型号:TUSB4020BI
主题中讨论的其他器件:TUSB9261

我们的产品具有 USB2.0和 SATA2.0接口、相关接口信号模板(接口眼图)尚未经过测试、您能否为 我提供 TUSB9261/TUSB4020测试方法和驱动程序设置说明? 我在,!Web 上找不到 T Ü V S Ü D

USB2.0通过 TUSB4020BIPHP 进行扩展。
SATA 2.0从 TUSB9261输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    请参考 USB-IF 提供的相关 USB 电气测试工具和测试设备文档(USB.org)。 所有 USB 设备、集线器和主机都支持特殊的 USB 命令、允许它们生成测试数据包。 TI 不提供任何特殊驱动程序或设置。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 JMMN;您的回复太多,USB 客户可以处理该问题,但是,您能帮我提供 SATA 接口测试方法吗? 太棒了!