This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:输入信号噪声容限

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/690096/tca9617b-input-signal-noise-tolerance-margin

器件型号:TCA9617B

大家好、

TCA9617的输入噪声容限是多少?  

我的客户发现输入高电平信号上会增加振铃噪声。   

    发生的振铃信号周期约 为1MHz、持续时间约为38ns,Pk 到 Pk 振幅0.8V。    VCC 为3.3V。  

    请帮助检查此周期噪声在转换时是否会导致 I2C 信号异常?   谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lilian、

    这不应导致问题。 电压仍高于被视为逻辑高电平所需的电平、因此不应将其误解为低电平位。

    此致、
    最大