This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:ISO1050DW

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/709465/iso1050-iso1050dw

器件型号:ISO1050

您好!

  25mΩ,使用了 ISO1050DW、正如数据表所说的 Pin9/Pin10是 GND2、但我们为它们的阻抗提供资金、对其进行测试、如果您能帮助解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您使用 E2E 论坛并关注 ISO1050DW。
    如数据表中所述、引脚9和引脚10均为 GND2、彼此内部相连、阻抗应接近0 Ω。 这是一个全新的未使用样本还是一个二手样本? 您是仅使用一个样本看到该阻抗、还是在多个样本上看到该阻抗?


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请务必告知我们请求的信息以及您的申请的任何其他详细信息、以便我们能够帮助您确定原因并解决问题。 如果您能够自行解决问题、请务必告知我们、以便我可以关闭此 E2E 主题。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我现在正在关闭此主题、如果您有更新、请在此处发布或创建 E2E 帖子。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao