This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD201:热性能信息

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/688046/sn65mlvd201-thermal-information

器件型号:SN65MLVD201

对于器件配置:SN65MLVD201。 我需要知道外壳底部的结至外壳热阻(Theta_jc)。 我无法在数据表中找到此信息。 请提供此号码吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我正在处理您的请求、并将尽快回复您。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、案例参数底部的 Theta_jc 不可用。 该器件的其余热特性如下:
    Theta JA-High K:111.1 C/W
    Theta JC、顶部:51.1 C/W
    Theta JB:54.6 C/W
    Ψ JT:8.9 C/W
    磅/平方英寸 JB:53.8 C/W

    此致、
    相位