This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:关于 SN65DP159 AUX_SRCP/AUX_SRCN 输出

Guru**** 2540610 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/711342/sn65dp159-about-sn65dp159-aux_srcp-aux_srcn-output

器件型号:SN65DP159

尊敬的支持团队:

在 DisplayPort 模式下运行时、如何生成 AUX_SRCP/AUX_SRCN 的 clk 输出?  它与哪些信号/因素相关? 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AUX 上的时钟是馈送 DP159输出通道的时钟的分频版本。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    您能否帮助解释一下"输出"渠道是什么意思? 它们似乎都是输出通道。   芯片内有一个 PLL、时钟是否与 PLL 相关?   非常感谢您提供 CLK 方框图。 太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vera、

    SN65DP159从数据中产生时钟、请参见 OUT [3:0]。 如果 OUT[3:0]的数据中存在抖动(由源或 SN65DP159生成)、则会影响时钟输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malik、
    感谢您的回复!
    这里是有关 AUX_SRC 的另一个问题、在链路训练完成之前、该端口的输出频率如何? 太多了!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vera、

    AUX 引脚上的时钟将在 LOCK_COMPLETE 被置位表示 PLL 已锁定之前无效。

    此致、
    JMMN