This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS34C86T:连接3.3V FPGA、能够关闭5V 电源

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DS34C86T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/689993/ds34c86t-interface-with-3-3v-fpga-and-ability-to-turn-off-5v-supply

器件型号:DS34C86T

大家好

我需要将5V RS422接收器(如 DS34C86T)连接到3.3V FPGA。 此外、我需要能够转弯

5伏电源供电、而3.3伏电源保持导通。

我想将 DS34C86T 输出连接到74LVC1G125 (3.3V 供电)输入、并连接74LVC1G125输出

FPGA。

我的问题是:  

如果我关闭并打开5伏电源、但3.3伏始终打开、那么一些电流是否会流过引脚、从而损坏 DS34C86T 或74LCV1G125或 FPGA?

如果是、是否有电路解决方案可防止此问题?

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rossi、
    我不认为未供电的 RS422或电平转换器会受到3.3V 电压的损坏。 如果您希望将电流限制回5V 器件、您可以参阅此帖子、该帖子链接到展示如何添加阻塞二极管的文档。

    e2e.ti.com/.../678278

    如果您有任何疑问、请告诉我。
    此致、
    Hao