This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:SN65DP159RSB 功耗

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/712242/sn65dp159-sn65dp159rsb-power-consumption

器件型号:SN65DP159

你好。

我正在考虑使用 SN65DP159RSB。

我有疑问。


数据表 P9.
数据表7.5电源在电气特性部分中介绍了 PD1、PD2。
最大值的温度为 Ta = 85°C

请告诉我、Ta =℃℃μ A 且 Ta = 50 μ A 时的 PD1 (最大值)和 PD2 (最大值)。 (测试条件与数据表的条件相同)


谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ishi-San、您好!

    我们不会为最大电压/室温条件指定最大功耗。 我们仅指定最坏情况(最大电压、高温)下的最大功耗。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。

    感谢您的回答。

    我们目前正在研究系统规格。
    我正在进行系统功率的计算。
    这是一种我们必须作为系统抑制电力的状态。
    因此、我想知道这次使用的温度 Ta = 50°C 和 Ta = 40°C 时的值。

    如果可以通过仿真获得结果、请告诉我。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们无法通过仿真提供这些结果。 通过类似的测试、我们可以看到、在40/50C 的标称电压下运行时、功耗接近典型范围。

    此致、
    JMMN